This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VL-Q1:C71x 的 MCSPI

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1430050/tda4vl-q1-mcspi-from-the-c71x

器件型号:TDA4VL-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

是否可以配置和使用 C71x 中的 MCSPI? 我一直在尝试使用 PDK (pdk_j721s2_10_00_00_27)中的 API 来实现、而我们正在使用 FreeRTOS。 当 McSPIReset ()尝试访问 MCSPI0的 MCSPI_SysConfig 寄存器时、发生异常。 使用 CSL_REG32_x 宏直接访问寄存器会产生相同的行为、这是一个在 secure_soft_reset ()结束的异常;

非常感谢细节。 如果有涵盖此内容的文档、请注意文档编号、版本编号和页码、以尽可能减少前后对比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试在 C71x 上运行示例或自定义应用?

    您能详细说明一下吗? 是 TI EVM 还是定制电路板?

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="547969" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1430050/tda4vl-q1-mcspi-from-the-c71x/5484001 #5484001"]

    您是否尝试在 C71x 上运行示例或自定义应用?

    [报价]

    是否有 使用 MCSPI 的示例? 那会很棒、尤其是如果它来自 C71x 的话。 我当前使用的是自定义代码。

    您能详细说明吗? 是 TI EVM 还是定制电路板?[/QUOT]

     J721S2XSOMG01EVM 上存在此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注。

    由于印度地区节假日、指派的 TI 工程师不在办公室。 回复将延迟1-2天。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个帖子是6天前,有人可以回应吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我们每周通话中所述、我们的 PROCESSOR-SDK-RTOS 不支持 C7x 上的 McSPI 驱动程序、如 https://www.ti.com/tool/download/C7-J721S2#:~:text=J721S2_BuildSheet.xlsx 所述 

    谢谢。