This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:如何在 QNX 中更改套接字缓冲空间和系统缓冲空间?

Guru**** 1860360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1435683/tda4al-q1-how-to-change-socket-buffer-space-and-system-buffer-space-in-qnx

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI:

  我们正在使用 QNX OS 开发 TI TDA4AL 平台。

  当我们尝试针对网络吞吐量运行 iperf3测试时、有时会产生大量数据包并继续丢失数据包。

  我们试图找到症状,发现 TCP 数据包被丢弃,如下图所示的 tcpdump 快照

  我们想增加默认的套接字接收缓冲空间和系统接收的缓冲空间、但我们不知道如何实现。

  请提供如何在 QNX 中调整 TCP/UDP 缓存空间的方法?

  非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    这是有关 BlackBerry QNX 拥有和支持的 IO-pkt 网络堆栈的直接问题。 我们建议您直接向他们提出这个问题。

    谢谢。