工具与软件:
您好!
我们使用 SDK TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-ADAS-j721s2-evm-09_02_00_05 关键部分。 我们还有 EVM 板。
在尝试使用 DFU 模式将 U-boot 二进制文件刷写到 OSPI 时、我们将看到以下内容、并且 DFU 刷写未成功
请提供相同的输入内容
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们使用 SDK TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-ADAS-j721s2-evm-09_02_00_05 关键部分。 我们还有 EVM 板。
在尝试使用 DFU 模式将 U-boot 二进制文件刷写到 OSPI 时、我们将看到以下内容、并且 DFU 刷写未成功
请提供相同的输入内容
尊敬的 Diwakar:
我已尝试按如下方式设置 DFU 变量:
=> setenv dfu_alt_info "tiboot3.bin raw 0x0 0x080000;tispl.bin raw 0x080000 0x200000;u-boot.img raw 0x280000 0x400000" => dfu 0 sf 0:0
然后、我尝试按照 DFU 命令在 OSPI 上对其进行刷写:
我可以成功下载文件(tispl.bin 和 u-boot.img)
但未成功下载 tiboot3.bin 文件。
请指导我如何继续。
在每次命令执行之间、我也在控制台中执行了以下命令:
=> DFU 0 SF 0:0
请指导我如何继续。
提前感谢。
此致、
Salih
Muhammadh、
您能帮助回答这个问题吗?
在 U-Boot 提示符下使用命令'sf probe"时、将会得到什么结果?
此致
Diwakar
=> SF 探针
k3-navss-ringacc ringacc@2b800000:环加速器探测环:286, gp-rings[96,20] sci-dev-id:272.
k3-navss-ringacc ringacc@2b800000: dma-ring-reset-quirk: disabled.
JEDEC SPI_NOR FLASH@0:尚不支持非均匀擦除扇区映射。
SF:检测到 s28hs512t 页面大小为256字节、擦除大小为256 KiB、总共为64 MiB
=>
我发现已更改 alt 名称的问题。
现在我可以在 OSPI 上下载二进制文件。 但仍然无法从 OSPI NOR 引导。 请在 BOOT 交换机上确认
Muhammadh、
刷写完成后、您是否更改了 DIP 开关设置以设置 ospi 引导模式?
您可以通过以下链接进行 DIP 开关设置:
此致
Diwakar