This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GF-3P-AM625X-PC104:AM6254 soc 电路板上电时出错

Guru**** 1860360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1429912/gf-3p-am625x-pc104-am6254-soc-board-having-error-during-power

器件型号:GF-3P-AM625X-PC104

工具与软件:

您好!

我们已使用 AM6254 soc 收到第二个版本的设计、即 DV2。

在启动过程中、以下是错误、无法成功完成启动过程。  

################################################################################################
U-Boot SPL 2023.04 (2023年10月6日- 09:29:23 +0000)
SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0009 '9.0.7--v09.00.07 (Kool Koala)')
SPL 初始堆栈使用:13376字节
尝试从 MMC2引导
身份验证已通过
身份验证已通过
身份验证已通过
身份验证已通过
身份验证已通过
正在从 MMC 加载环境... ***警告-未找到 MMC 卡、使用默认环境

 

在 ARM64内核上启动 ATF。。。

 

注意: BL31:v2.9 (发布):v2.9.0-dirty
注意: BL31:建设时间:2023年5月22日14:12:59

 

U-Boot SPL 2023.04 (2024年10月22日- 12:56:17 +0000)
SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0009 '9.0.7--v09.00.07 (Kool Koala)')
SPL 初始堆栈使用量:2000字节
尝试从 MMC2引导
卡未响应电压选择! :-110
SPL: MMC 初始化失败、错误:-95
SPL:无法从所有引导设备引导
###错误###请重置主板###

我们已验证了电源、时钟、复位、还验证了 SDIO 接口引脚。 看起来没有问题。 您能建议这些问题和进一步的故障排除步骤吗?

电路板能够使用 DV1正常工作。 当时 soc 版本不安全、现在我们已经收到带有安全版本的 soc 版本。