请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 工具与软件:
您好:
运行1300帧模型推理后出现以下错误。
成功打开文件/opt/vision_apps/invo_alg_model_test/pengzhao/mos/output / 1623750065722531.bin 进行编写!
16228 275.324786 s:vx_zone_error:[tivxMapTensorPatch:687]无可用张量映射
275.324790 s:vx_zone_error:[tivxMapTensorPatch:688]可能需要在 tiovx/include/TI/TI/tivx_config.h 中增加 TIVX_Tensor_MAX_MAPs 的值
tidlObj->num_output_tensors = 1
275.324845 s:vx_zone_error:[tivxMapTensorPatch:687]无可用张量映射
275.324848 s:vx_zone_error:[tivxMapTensorPatch:688]可能需要在 tiovx/include/TI/TI/tivx_config.h 中增加 TIVX_Tensor_MAX_MAPs 的值
File_header 1234 1112 448 1 5 2000 220 0 16228
进程 pic 文件=/opt/vision_apps/invo_alg_model_test/pengzhao/mos/input/1623750080069088.yuv