工具与软件:
HW:消费类电路板
您好、TI
我们现在使用的是 DRA821U、我们有如下一些问题:
1.我们要使用 SD 卡启动电路板、并将引导模式更改为 EVM 手册:
BOOTMODE06:1.
BOOTMODE05:0
BOOTMODE04:0
BOOTMODE00:1.
下面是我们的硬件原理图、是否存在任何问题?
2.我们如上所述设置引导模式、但该模式不起作用、SD 卡的 CLK 引脚不是时钟、
我们确保821 PORZ 复位引脚处于高电平并且晶体振荡器时钟:19.2MHz 正常
SD 卡引导正在使用 从 TI 下载
如何确认芯片是否工作正常?