This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721S2XSOMXEVM:TI 处理器 SDK RTOS J721S2:PDK csirx_ut 单元测试

Guru**** 2553370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1435314/j721s2xsomxevm-ti-processor-sdk-rtos-j721s2-pdk-csirx_ut-unit-test

器件型号:J721S2XSOMXEVM

工具与软件:

您好、TI 专家!

我找到了 CSIRX 单元测试、即 PDK 中的 csirx_ut、我想尝试修改其中的一些代码。

您能告诉我如何运行它吗?

此致、

Juhyun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要构建该文件、请执行以下步骤

    cd{pdk_path}/packages/ti/build

    使 csirx_unit_testapp_freertos Board=j721s2_evm core=MCU2_0  

    之后、将在中生成二进制文件 ${pdk_path}/packages/ti/binary/csirx_unit_testapp_freertos/bin/j721s2_evm

    您可以将此二进制文件加载到电路板中并进行相同的测试

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细回答。

    但抱歉、我还没有在此平台上运行任何 RTOS 应用程序、那么如何将此二进制文件加载到电路板上进行测试呢?

    此致、

    Juhyun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以按照以下说明在无引导模式下引导电路板、并将生成的.xer5f 二进制文件加载到 MCU2_0中。  

    6. J721E 的 CCS 设置—Processor SDK RTOS J721E

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着我需要一个 USB 调试器? (XDS110 USB 调试探针/XDS560 USB 调试器)

    此致、

    Juhyun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。、  
    另一种选择是使用 SBL 引导流程、在该流程中、您可以使用 SBL 引导加载程序加载二进制文件。  

    这将涉及通过 UART、MMCSD、OSPI 引导模式将3个二进制文件(即 SBL、TIFS 和.appimage (生成))加载到电路板上

    但如果您可以访问 XDS110并安装了 CCS、请继续使用无引导模式。

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很感谢快速而详细的解释。

    此致、

    Juhyun