This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:我想问一下、旧版的加密方法有没有变?

Guru**** 1860360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1429751/sk-am62-i-want-to-ask-whether-the-encryption-method-of-the-new-version-and-the-old-version-have-changed

器件型号:SK-AM62

工具与软件:

大家好、我的器件是 HSSE 型。 R5之前在版本 MCU_PLUS_SDK_am62x_08_06_00_18下开发。 编译后的固件最终将由 appimage_x509_cert_gen.py 脚本签名、然后与我们公司生成的 custMpk_am62x.pem 组合、从而能够之前在 HSSE 器件上成功运行。
现在、我要将该工程移动到 mcu_plus_sdk_am62x_10_00_00_14。 遗憾的是、即使我已将文件目录中的 custMpk_am62x.pem 文件替换为我们公司的 custMpk_am62x.pem 文件、R5仍无法加载已签名固件。
我想问新版本和旧版本的加密方法是否已更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="572158" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1429751/sk-am62-i-want-to-ask-whether-the-encryption-method-of-the-new-version-and-the-old-version-have-changed 令人遗憾的是、即使我已将文件目录中的 custMpk_am62x.pem 文件替换为我们公司的 custMpk_am62x.pem 文件、R5仍无法加载已签名的固件。

    您能说明一下哪个固件是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我比较了 appimage_x509_cert_gen.py 的两个版本、发现 mcu_plus_sdk_am62x_10_00_00_14文件中包含很多新内容、其中密钥版本分为"1.5"和"2.2"版本。 我想问的是、mcu_plus_sdk_am62x_08_06_00_18版本下是哪个版本的加密密钥?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想问的是 mcu_plus_sdk_am62x_08_06_00_18版本下之前使用的加密密钥版本是什么?

    它只为 v1.5。 这也是 SDK v10中的默认设置。

    AM62x 器件不支持 v2.2。