This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:RAT 澄清

Guru**** 1863160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1435101/sk-am62a-lp-clarification-on-rat

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

1. SoC 通用存储器映射是一种 MMU 或页表、我的理解正确、哪些映射到存储器的物理地址?

2.鼠标是将 Core(32位)创建的虚拟地址映射到通用 SOC 存储器映射(大于32位)的模块,而后者又映射到主存储器(RAM)?

3.据我们所知, 32位地址可以存取高达4GB 的空间。 只有当我们有 超过4GB 的主内存(RAM)时才需要 RAT? 此外、从数据表中可以看出、没有那么大的可用主存储器。

您能帮助我更好地理解吗

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salman:

    感谢您的提问。

    [报价 userid="625595" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1435101/sk-am62a-lp-clarification-on-rat ">SOC 通用存储器映射是一种 MMU 或页表、它映射到存储器的物理地址我的理解是正确的吗?[/QUOT]

    是的、它会显示 SOC 使用的物理存储器地址。

    RAT 是一个将核心(32位)创建的虚拟地址再次转换为通用 SOC 存储器映射(大于32位)的模块、而该映射又映射到主存储器(RAM)?

    有些存储器区域超过4GB 地址、例如 DDR 数据空间和调试配置空间。 R5F 不能直接访问这些地址、因为它支持32位寻址。 Rat 区域配置为将这些地址重新映射到 SoC 的公共存储器。

    已知32位地址最多可访问4GB 空间。 只有当我们有 超过4GB 的主内存(RAM)时才需要 RAT? 此外,从数据表中,我可以看到我们没有那么大的可用主内存。[/报价]

    是的、以上理解是正确的。 当访问大于4GB 的内存地址时、我们只需要 RAT。

    在 EVM 中、我们只使用4GB LPDDR4存储器。 R5F 可直接访问较低的2GB DDR 空间、但默认情况下无法访问较高的2GB DDR 空间。(需要 RAT 配置)

    请参阅下图。

    希望上述信息对您有所帮助。

    此致、

    Tushar