https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1432887/tda4vm-csi1
器件型号:TDA4VM工具与软件:
您好、专家、
SDK8.6.
csi1 连接 2个摄像头
max9296A max9295A:slaveAddr 0x68 RegAddr 0x13值0xfa!
max9296A max9295A:slaveAddr 0x68 RegAddr 0x320值0x32!
max9296A max9295A:slaveAddr 0x68 RegAddr 0x313值0x2!
max9296A max9295A:slaveAddr 0x68 RegAddr 0x108 Value 0x62 !
max9296A max9295A:slaveAddr 0x68 RegAddr 0x11a 值 0x62 !
max9296A max9295A:slaveAddr 0x68 RegAddr 0x12c 值0x2!
max9296A max9295A:slaveAddr 0x68 RegAddr 0x13e value 0x2!
max9296A max9295A:slaveAddr 0x40 RegAddr 0x102值 0x8a !
max9296A max9295A:slaveAddr 0x40 RegAddr 0x10a value 0xa!
max9296A max9295A:slaveAddr 0x40 RegAddr 0x112值0xA!
max9296A max9295A:slaveAddr 0x40 RegAddr 0x11a value 0xa!
max9296A max9295A:slaveAddr 0x42 RegAddr 0x102值0xa!
max9296A max9295A:slaveAddr 0x42 RegAddr 0x10a 值 0x8a !
max9296A max9295A:slaveAddr 0x42 RegAddr 0x112值0xA!
max9296A max9295A:slaveAddr 0x42 RegAddr 0x11a value 0xa!
remote_service_sensor:传感器配置已完成!!!
frame_id:0 line:1448
frame_id:1行:1448
frame_id:2行:1448
[MCU2_0] 107.446194 s:vx_zone_warning:[tivxCaptureSetTimeout:796]捕获:警告:不使用 tivxCaptureRegisterErrorFrame 提供错误帧、默认为永远等待!!
CSI1解串器具有的地址 正确接收1 2管道数据。
但适用于 MultiCam 停止 很好。 我们错过了什么? 期待您的回复。
谢谢