请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VEN-Q1 工具与软件:
您好、TI
我们 在 TDA4Ventry wkup r5f 中部署 AUTOSAR 操作系统、当前 MCAL 仅支持 MCU R5F。
通过手动修改 EB 配置文件、我们在 WKUP R5F 上成功输出了 SPI 波形 并通过了环 回 测试。
我们发现当前的 mcal SPI 不能使用 DMA、是否有任何参考演示或建议可帮助我们在 WKUP R5F SPI 上使用 DMA?
SDK:ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-10_00_00_05
MCAL:MCUSW_10_00_00_06_CONFIG
谢谢。此致、
Jianwei lei