This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721E:永久修复开关模式设置

Guru**** 1864100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1431742/processor-sdk-j721e-fix-switch-mode-setting-permanently

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E

工具与软件:

您好!

   如何永久修复我们用于使我们的 Mac 模式切换到切换模式的切换模式设置。 我们如何在内核启动时设置开关模式。 我使用的是 SDK 8.06.01。 我将默认 Ethfw 更改为本机以太网。 之后,我按照下面给出的步骤,将 Mac 模式更改为切换模式。

https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-jacinto7/08_06_01_02/exports/docs/linux/Foundational_Components /内核/ Kernel_Drivers Network05/CPSWng-Native-Ethernet.html#id11

如何在内核引导时使此设置永久生效。

此致、

Rejin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    团队的一部分正在度假.. 请预计下周早些时候作出回应。

    此致、

    基尔西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      关于我们的问题的一个温柔的提醒。

    此致、

    Rejin Mathew