Thread 中讨论的其他器件:CSD、
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
客户仅基于 AM64x 构建其电路板。 他们的电路板没有 SD 卡、只有 eMMC。 它们使用的是 SDK10.0。
如今、他们拿起电路板、并可以使用 USB-DFU 成功引导。
但是、当他们尝试 eMMC 引导时、会遇到以下问题。
似乎有重置问题、客户的主板卡在这里。
我们在下面发现了一个非常相似的情况。
但是、在我们尝试上面/下面链接中提到的常见问题解答后、问题仍然存在。
我们尝试了以下方法、但没有用处。
为了提供更多信息供您参考、客户使用4MB eMMC、而我们的 EVM 使用8MB。 客户已按照以下常见问题解答修改4MB eMMC 的代码。
我们还怀疑这也可能是由硬件设计问题导致的、因此我们还在这里提供了 eMMC 的硬件原理图、供您查看。
客户迫切需要开发电路板、而这是使用 AM64x 来控制多轴伺服的非常重要的项目。
您能否提供一些建议供客户试用?
非常感谢、
Kevin