This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:OSPI 可以配置为自由运行时钟吗?

Guru**** 1863670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1430306/am6421-can-ospi-be-configured-as-a-free-running-clock

器件型号:AM6421

工具与软件:

正如标题所示、我要将 OSPI 配置为空闲时的保持时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!

    [报价 userid="610636" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1430306/am6421-can-ospi-be-configured-as-a-free-running-clock ]根据标题的建议、我希望将 OSPI 配置为空闲时的保持时钟。[/QUOT]

    您是想说您希望 OSPI 时钟不受使用的影响而自由运行吗?  

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    是的、  即使没有交换数据、我仍然希望时钟始终存在。

    在其他芯片上、我看到过这种设置。 可在 AM64x 上实现这一点吗?

    BR

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!

    我想我需要就此向硬件专家咨询。

    我将该线程分配给正确的硬件专家、您可以在某个时间内获得回复。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!

    [报价 userid="610636" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1430306/am6421-can-ospi-be-configured-as-a-free-running-clock/5484026 #5484026"]

    是的、  即使没有交换数据、我仍然希望时钟始终存在。

    在其他芯片上、我看到过这种设置。 可在 AM64x 上实现这一点吗?

    [报价]

    请分享这个用例。

    该时钟可能尚未针对 Osip 接口以外的任何其他用例进行表征。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!

    我在内部咨询了设计团队、没有用于生成连续时钟的配置。

    如果您可以提供用例、我可以向团队核实是否有 其他建议或建议。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    当前情况:使用 OSPI 接口与 FPGA 通信、FPGA 需要连续的时钟。

    BR

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!  

    谢谢你。  

    您所用的用例可能不可行。

    请参考专家的意见:

    无法创建可由 OSPI IP 输出的自由运行时钟。 如果存在自由运行的时钟、则该时钟将与 OSPI 无关、并且无论如何都无法用于 IP。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    这个结论对我们的项目非常有帮助。

    非常感谢您的支持。

    BR

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!  

    谢谢你。  

    此致、

    Sreenivasa