This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VL-Q1:如何使用 C71观察点匹配来停止内核

Guru**** 1863790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1435412/tda4vl-q1-how-can-i-use-c71-watchpoint-match-to-halt-the-core

器件型号:TDA4VL-Q1

工具与软件:

您好!

我想知道如何使用 HWWP 在匹配事件时停止内核。 一切配置都正确、当匹配发生时、HWWP 控制寄存器中的触发位将被置位、但内核仍在运行。

借助 HWBP、我设法在匹配时停止内核、但可以将这些内核配置为(type bitfield)来停止处理器。 遗憾的是、DBG_HWWP_0_CNTL 寄存器没有类型位字段。

是否有建立类似功能的方法?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaka:

    您为此使用什么 JTAG 调试器?

    此致

    Suman