工具与软件:
您好、TI 专家:
由于 eMMC boot#0和 boot#1 的大小限制为4M、因此在 SBL_eMMC_HLOS 引导模式下尝试使用"快速引导"选项是不可能的、因为组合应用程序的大小高达21M。
所以我尝试 从 eMMC UDA 分区引导。
-我把 eMMC UDA 分区到 vfat 和 rootfs Linux 中,就像 SDcard 分区
-将 sbl_eMMC_HLOS.release.hs_fs.tiimage 作为 tiboot3.bin 复制到 boot 中、并将 linux.appimage.hs_fs 作为"fast boot "编译选项中的应用程序
- 首先, 从 SDcard 引导,输入 uboot 命令, 配置 MMC :
```μ A
MMC partconf 0 0 7 0
MMC bootbus 0 2 0 0
```μ A
- 将引导引脚从 eMMC RAW 模式切 换到 eMMC FS 模式
最后, 上电后没有来自 UART 的任何日志。
所以,我想知道我的步骤中的任何错误,或者 如何从 j722s 中的 UDA 分区引导.
SDK 版本: Linux , RTOS 10_00_00_08
非常感谢
BR
数据