This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM69:C7000-CGT 是否受支持?

Guru**** 1866200 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1435036/sk-am69-is-c7000-cgt-supported

器件型号:SK-AM69
主题中讨论的其他器件:AM69

工具与软件:

我想在电路板上使用 DSP 和 MMA 单元。  据我所知、C7000编译器可用于对此单元进行编程、但下载页面上的 AM69不在受支持的处理器下。  我还能使用此编译器对这些单元进行编程吗?  如果是、我可以直接在电路板上安装编译器并在此处使用它吗?  如果不是、我如何对这些装置进行编程?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    您能告诉我们您要在 AM69上的 C7x 上评估的用例吗?

    通常、如果您计划将 C7x 的预制固件映像用于任何分析用例、则基于 SDK 对 AM69支持的 TI 指南建议使用 C7x 的预制固件映像。   我们建议查看 软件发展蓝图幻灯片、 尤其是幻灯片9和10。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个执行矩阵乘法的程序、我想将其转移到加速器上。  我无法自己对加速器进行编程?  我是否可以调用例程将计算转移到加速器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个学术项目、还是您为特定客户执行此项目?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个学术项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的通知。 我们对你所作的一般性努力的支持将受到限制、因为它不在我们的支持范围之内。 不过、我们欢迎您探索如何在此 SoC 上使用 C7x、并建议依赖 J784S4 (其配置与 AM69几乎相似)此处提供的 TI RTOS SDK: https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-J784S4。

    谢谢。