This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:切换 USB0主模式或从模式

Guru**** 1832870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1434086/tda4ven-q1-switching-usb0-master-or-slave-modes

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具与软件:

大家好、专家

在 TDA4VEN 上、我注意到 USB 不再具有 ID 引脚、现在如何将 USB 切换到主模式或从模式?

电路板:定制电路板

SDK: 10_00_00_08

此致、

Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bing:

    很抱歉这么晚才回复。

    s/w 可配置为 DRP 模式(主机模式或器件模式)、SoC 无需 USB ID 引脚即可切换。