This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM69:主机器件是否可以连接到 USB-C 连接器?

Guru**** 1832870 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM69, AM69
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1434787/sk-am69-can-a-host-device-be-connected-to-the-usb-c-connector

器件型号:SK-AM69
主题中讨论的其他器件: AM69

工具与软件:

您好!

我使用 AM69处理器设计一个电路板、并使用 SK-AM69评估板作为参考设计。 主机器件是否可以连接到 SK-AM69上的 USB-C 连接器?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kate、

    AM69板上有2个 Type-C 连接器。

    其中一个 J24用于为电路板加电。

    另一个可用于 USB 3.0 Type-C 接口、通过集线器支持 DFP 角色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我 指的 是第二个(  连接到集线器的 USB Type-C 接口)。 由于是 DFP、您只能将下游器件连接到它、而不能连接上游器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    typeC 通过集线器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、集线器只能将另一个下游器件连接到它、SoC 将成为主机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 很有道理。