This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM 的 YOLOv8M 编译

Guru**** 1866200 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1430471/tda4vm-yolov8m-compilation-for-tda4vm

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

大家好!

我正在尝试将 YOLOv8m 模型打包为 ONNX 格式、以便将它与基准测试工具一起使用。 按照您在上一个相关问题的最后一个答案中的说明、我遇到了一个无法解决的错误(请参阅我的最后一个答案)。

您能帮助我了解导致此问题的原因吗? 此外、我还有两个后续问题:

  1. 当我运行转换脚本时,我只会获得 ONNX 文件,还是会生成 prototxt ?
  2. 是否需要考虑任何特定设置来确保模型在 TDA4VM 上运行?

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Mileva;

    我看到这个与您打开的另一个线程类似。 我将关闭并合并这个。 但是,如果你想重新打开一个新的,你可以很容易地做到这一点。  

    谢谢。此致

    文立