工具与软件:
构建 u-boot 时、引导文件 tiboot3.bin、tispl.bin 和 u-boot.img 是签名的、并且内部包含使用 TI 开发密钥进行签名的映像。
对于生产、我们需要根据用于生产 SE 器件的 SMPK 来调整这些二进制文件。
我们可以遵循什么程序、最好是在编译系统之外、不重新编译二进制文件、以生成辞职版本?
我 在 CORE-secdev-k3中找到了 secure-rom-boot-image.sh 脚本、该脚本看起来足以从 u-boot R5构建过程保存的工件中重构 tiboot3.bin。
但 tispl.bin 是一个复杂得多的二进制文件、并且提供的 core-secdev-k3脚本看起来不足以执行重新签名。
TI 建议使用量产 SMPK 支持对引导映像进行重新签名的方法是什么?