This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH-Q1 SysConfig 警告

Guru**** 1860970 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TDA4VH-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1435775/tda4vh-q1-tda4vh-q1-sysconfig-warnings

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

大家好、我将 SysConfig 文件用于 TDA4VH-Q1 SOC。 我遇到有关 DP 端口的以下警告

 

您能告诉我如何解决此警告吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pranjali、看来您正在选择1.8V 的显示端口引脚、并且选择的 MCAN 引脚在3.3V 下处于不同的电压节点。

    正如我在 HPD 上看到的:它是3.3V TTL 电平、而 DP TX 是 SERDES 引脚、这些引脚以 SERDES_0v8和 SERDES1v8电源电平为基准。

    我还将让我的同事知道这一点以供查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要一个电平转换器以实现3.3V 到1.8V 的兼容性、并且可以抑制警告、因为我看到 HPD 电压电平为3.3V、而根据 VESA 标准、DP TX 信号应为1.38V 最大 p-p 差分。