This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4372:u-boot saveenv 命令会擦除现有的 EMMC 分区。

Guru**** 1863630 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1430517/am4372-u-boot-saveenv-command-erases-existing-emmc-partitions

器件型号:AM4372
主题中讨论的其他器件:AM3358

工具与软件:

我正在开发已投入生产的基于 AM437X 的定制板、并将迁移到6.1内核和 u-boot 2024。

在 EMMC 引导模式下、当我们在 u-boot 环境中提供 saveenv 命令时。 之后、使用 MMC 命令不能看到现有 EMMC 分区。  

重新启动板未启动后、我们通过执行 usbboot 进行计算、并观察到分区和内容不可用。