This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3351:SD 卡启动问题。

Guru**** 1860900 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3351
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1435104/am3351-sd-card-booting-issue

器件型号:AM3351
主题中讨论的其他器件: AM3352

工具与软件:

您好!

我正在处理一个定制电路板、其中使用 AM3351 Sitara 处理器并使用 Linux SDK (8.02.00.24)。 我已经生成了用于通过 SD 卡引导的引导文件。 加载文件后、我将 SD 卡放入 SD 卡支架中。 有时会通过10次迭代进行引导3-4次。 我们还更改了引导模式、其中存在 SD 卡引导、但问题仍未解决。 我能不能知道原因是什么以及如何解决。 如果您需要任何信息、请说明、我将提供。

此致、

Bhardwaj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以上传完整的引导日志(工作日志和非工作日志)作为附件吗?
    此致!
    -hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1/. 如何触发锁定? 是通过硬件冷复位还是热复位?
    2/. 锁定发生的频率有多高?
    3/. 在一个板或多个板上观察到锁定?
    此致!
    -hong