请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CCSTUDIO 主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507
工具与软件:
在 CCS theia 中、debug 始终将 代码编程到闪存中、我不知道如何将其设置为编程到 RAM 中。 就像在 CCS12.7中一样、有闪存激活或 RAM 激活、用于设置程序 位置。 但在 CCS theia 中、我看不到该选项、因此我不知道如何将 代码编程到 ram 中。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
在 CCS theia 中、debug 始终将 代码编程到闪存中、我不知道如何将其设置为编程到 RAM 中。 就像在 CCS12.7中一样、有闪存激活或 RAM 激活、用于设置程序 位置。 但在 CCS theia 中、我看不到该选项、因此我不知道如何将 代码编程到 ram 中。
您好!
[报价 userid="623730" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1435788/ccstudio-how-to-program-the-code-into-ram-in-ccs-theia "]与在 CCS12.7中一样、有 flash active 或 ram active 用于设置程序 位置我假设您参考的是工程编译配置:
CCS 12.x 和 CCS Theia 都支持编译配置。
您是否在 CCS 12.x 和 CCS Theia 之间使用同一个工程?
谢谢
Ki