This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:AM33588BZCZ100 &TMS320F28379DPTPT 的 UL 认证

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1429733/am3358-ul-certification-for-am3358bzcz100-tms320f28379dptpt

器件型号:AM3358

工具与软件:

大家好、团队成员:

想要检查给定器件是否通过了 UL 认证:

AM3358BZCZ100和 TMS320F28379DPTPT

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果这涉及安全 UL 认证: 我们不会对 TI 提供的硬件或软件提供 IEC 60730 B 级和 UL 1998 1级认证、而这通常在系统级完成。  这些规格中的要求源自 IEC 61508、TI 器件 根据流程已 通过 IEC 61508 SIL-2/ISO-26262 ASIL-B (ASIL-D/SIL-3的系统功能)认证。

    此致!

    Mahir Kaheri.