This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:具有 YOLOv8m 模型的 TDA4VH SoC 的基准测试工具和文档请求

Guru**** 1861190 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69A, AM68A, TDA4VM, AM67A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1429067/tda4vh-q1-request-for-benchmarking-tools-and-documentation-for-tda4vh-soc-with-yolov8m-model

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VHAM68ATDA4VMAM67A、AM69A

工具与软件:

您好!


我正在为寻找基准测试工具和相关文档 TI TDA4VH SoC 以评估其在运行时的性能 YOLOv8m 充电模型。 请分享可用资源或有助于绩效考核的任何官方工具的链接吗?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tensorlab/tree/main/edgeai-benchmark

    下面是有关基准测试的信息。 希望它会有所帮助。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的链接和文档。 文档说明当前支持以下 SoC: TDA4VM、AM68A、AM62A、AM67A、AM69A、 AM62 . 但是、我们需要对进行基准测试 TDA4VH .

    YOLOv8m 支持对 TDA4VH 进行基准测试的算法? 可以随函数一起使用 白皮书 或其他涵盖此 SoC 基准测试的文档( TDA4VH )、如果您能分享它们、我将不胜感激。

    提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mileva;

    我将尝试为您收集基准信息。 但这是一款新器件、可能需要一些时间。

    谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wen:

    感谢您在收集基准信息方面所做的努力。 我理解这可能需要一些时间、感谢您的帮助。

    期待收到您的回复。

    此致、
    Mileva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mileva:

    我们支持具有640x640接收器场的 Lite 和 nano。

    yolov8_nano_lite_640x640_20231118_model.onnx
    yolov8_small_lite_640x640_20231117_model.onnx

    请访问 https://dev.ti.com/ 并登录。  然后依次选择 Edgeai Studio 和 Model Section Tool。  有许多型号(包括 Yolo8)和各种硬件配置的统计信息。   您将必须为 Yolo8模型选择"物体检测"。  您还可以在此网站测试不同的模型。

    Chris