This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM69A:Yocto 的最终映像文件、以在 SK- AM69中刷写到 SD 卡

Guru**** 1863380 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1435676/processor-sdk-am69a-final-image-file-of-yocto-to-flash-to-sd-card-in-sk--am69

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM69A
主题中讨论的其他器件:AM69A

工具与软件:

Q1: 带有 Arducam V3Link 4摄像头的 AM69A、使用开箱即用应用程序、我可以自定义为"360度视图"或带有4个 imx219摄像头的"Bird Eye view"。

A1:不可以、这在边缘 AI 开箱即用演示应用程序上不受支持。

我是否可以直接获取最终映像文件到 SD 卡内的闪存(如 astisdk-edgeai-image-j784s4-evm.wic)、但这适用于 Edge AI OS。 我需要使用 Yocto 映像文件直接在 SD 卡中刷写、而无需执行以下步骤 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-am69a/10_00_00/exports/docs/linux/Overview.html 或映像中的 bin 文件。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruban:

    我不确定我是否理解您的要求。 您能解释一下吗?

    请记住、SK 器件上唯一经过验证和支持的 SDK 是 Edge AI Linux SDK。 为了进一步阐明我先前的回答、你们 CAN 在 Edge AI Linux SDK 上使用4个 imx219传感器、开发您自己的"360度视图"或"鸟瞰图"应用。 你 设备 通过修改开箱即用演示应用程序来实现此目的。

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabiana Jaimes:

    感谢您的支持。

    Fabiana Jaimes:

    你  设备  通过修改开箱即用演示应用程序来实现此目的。

    我完全理解这一点。 若要运行开箱即用演示应用、我们使用 tisdk-edgeai-image-j784s4-evm.wic 直接刷写到 SD 卡、并且它正在运行。

    我需要 Edge AI Linux SDK 直接刷写到 SD 卡 "您 可以  在 Edge AI Linux SDK 上使用4个 imx219传感器开发自己的"360度视图"或"鸟瞰图"应用。" 为此、我需要将映像直接刷写到 SD 卡中以开发自己的应用。

    提前感谢

    Ruban

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruban:

    可以使用 Edge AI SDK 开发自己的应用。 我不确定我是否理解您想要执行的操作、但如果 Edge AI SDK 已刷写到您的 SD 卡中、则无需刷写任何其他内容。

    谢谢!

    Fabiana