工具与软件:
您好!
对于一个应用、我们需要在多达12个 GPIO 输出引脚上生成精确的定时/间隔信号、精度约为5us。 此外、我们希望获得 GPIO 输入上输入信号的精确时间戳、并根据该时间戳、连同一些其他信息、计算输出信号所需的时序。
解决此任务的思路是使用 MAIN 域中提供的12个计时器模块。 在具有不同比较值的单次比较模式下、所有定时器将以相同的时钟速度运行。 我们的问题是、我们没有找到一种方法来同步计时器或同时启动计时器。
是否可以同时启动计时器?
用户可以使用时间同步路由器来同步定时器吗?
对于如何解决此任务、您有什么其他建议吗?
遗憾的是、我们无法使用 ePWM 或 PRU、因为引脚多路复用导致没有足够的 GPIO 可用于这些应用。
非常感谢你的评分
大家好
Stefan