This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:如何调整 tsc2046的灵敏度?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7846, TSC2046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1435478/am625-how-to-adjust-the-sensitivity-of-tsc2046

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:TSC2046、ADS7846

工具与软件:

尊敬的 Expert:

Linux 版本:5.10.184-cip36-Yocto 标准

客户使用 tsc2046时、需要非常难以按下它才能获得响应。

是否有任何可以调整的东西?

设备树设置:

SPI2{

       pinctrl-0 =<&R rspi2_pins>;

       pinctrl-names ="默认值";

 

       状态="正常";

       ads7846@0{

               兼容="ti、ads7846";

               VCC-SUPPLY =<Registered_3p3v>;

 

               REG =<0>;                                               /* CS0 */

               spi-max-frequency =<1000000>;

 

               interrupt-parent =<&pinctrl>;

               中断= ;

               pendown-GPIO =<&pinctrl RZG2L_GPIO (9、3) GPIO_ACTIVE_HIGH>;

 

               TI、x-min =/bits/ 16 <0x0>;

               ti、x-max =/位/ 16 <0x0fff>;

               TI、y-min =/bits/ 16 <0x0>;

               ti、y-max =/bits/ 16 <0x0fff>;

               ti、x 板欧姆=/位/ 16 <180>;

               ti、pression-max =/bits/16 <150>;

               TI、去抖动最大值=/bits/ 16 <10>;

               TI、去抖 tol =/bits/ 16 <15>;

               ti、debounce-rep =/bits/ 16 <1>;

               ti、keep-vref-on =/bits/16 <1>;

               ti、vref-delay-usecs =/bits/16 <100>;

               TI、Vref-MV =/位/ 16 <5000>;

               ti、settle-delay-usec =/bits/16 <100>;

               ti、penirq-recheck-delay-usecs =/bits/ 16 <100>;

 

               唤醒源;

       };

};

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我将把您的主题发送给触摸屏外设团队进行评论。 从 AM62x 的角度来看、我还没有摆弄调整压力。

    同时、客户是否尝试过使用上述压力设置?
    TI、最大压力

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有灵敏度的软件设置。 数据表中有一个关于触摸屏稳定的部分。 可能存在干扰测量的噪声、或者在没有强力触摸的情况下屏幕可能无法正确形成电阻分压器。

    此致、
    Jeff McPherson