This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VP-Q1:LPDDR4存储器

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1436240/tda4vp-q1-lpddr4-memory

器件型号:TDA4VP-Q1

工具与软件:

您好、专家

为了满足处理需求、我需要增加 LPDDR4存储器大小。

要求:12GB

TDA4VP 有3个 LPDDR4通道。 因此、可以连接1 x 8GB 和2 x 4GB。

如果上述配置可行、可能的影响是什么。

此致

Raheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="490463" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1436240/tda4vp-q1-lpddr4-memory "]

    要求:12GB

    TDA4VP 有3个 LPDDR4通道。 因此、可以连接1 x 8GB 和2 x 4GB。

    [报价]

    您需要12GB 或16GB? 如果您只需要12GB、则可以使用3个4GB 存储器。  

    如果您需要16GB 内存、则8GB 内存必须物理连接到 DDRSS2、4GB 内存需要连接到 DDRSS0和 DDRSS1。 8GB 内存的上半部分不会与其他内存交错。  

    此致、
    Kevin