This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6412:FreeRTOS 项目上的编译问题

Guru**** 1860360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1434698/am6412-compilation-issues-on-freertos-project

器件型号:AM6412

工具与软件:

您好、TI 支持团队:

我在 AM64X 上使用 SDK 和 CCS 工程构建工程时遇到问题。 如果数据量相对较大、就存在构建错误、信息如下:

c:/ti/mcu_plus_sdk_am64x_09_02_00_50/source/kernel/freertos/lib freertos.am64x.a53-smp.gcc-aarch64.debug.lib(portASM.obj): in function `vPortRestoreTaskContext':


/nightlybuilds/mcupsdk_internal/jenkins/mcu_plus_sdk_am64x_09_02_00_50/source/kernel/freertos/portable_smp/GCC/ARM_CA53/portASM.S:390:(.vecs+0x80c):重定位被截断以拟合:R_AArch64_LD_PREL_LO19对应于`.text.Hwip_defaultExcHandler'


如何解决此问题?

此致、
David Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David Wang:

    您能否在我这边分享代码以重现问题 

    我不确定数据大小增加了多少。

    此致、

    Anil。