This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:关于扩展 IO 端口上 AM6232ASGGHAALW 的 PMIC TPS6521902和 μSD Ω 连接。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1436568/am623-about-pmic-tps6521902-and-sd-connection-for-am6232asgghaalw-at-extended-io-port

器件型号:AM623
主题中讨论的其他器件:TCA9555

工具与软件:

你(们)好

我要将扩展 IO 端口(TCA9555)与 I2C 配合使用(在 TPS6521902的 VSEL_SD 输入端、MODE/STBY (配置为 STBY)引脚和 μSD RESET 输入端)。

上述用例是否存在任何限制?

例如、SDK 8.6不支持该功能、控制无法保持运行、 等等。

CPU 是 AM6232ASGGHAALW。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="625430" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1436568/am623-about-pmic-tps6521902-and-sd-connection-for-am6232asgghaalw-at-extended-io-port "]我想针对 TPS6521902和 μSD RESET 输入、在 VSEL_SD 和 MODE/STBY (配置为 STBY)引脚的输入端使用具有 I2C 的扩展 IO 端口(TCA9555)。

    请分享您的原理图。

    Unknown 说:
    ]例如、SDK 8.6不支持它、控件无法保持最新状态 等等。

    请说明 SDK8.6不支持哪些功能。