This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:通过 MMCD 引导 Linux 不成功

Guru**** 1860360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1436208/dra821u-q1-boot-linux-via-mmscd-not-successful

器件型号:DRA821U-Q1

工具与软件:

您好、TI

SDK: ti-processor-sdk-linux-j7200-evm-10_00_07_03和 ti-processor-sdk-rtos-j7200-evm-10_00_00_03

硬件:客户硬件

  我正在尝试引导 Linux VIS MMCD、并按照步骤操作、请参阅链接 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j7200/10_00_00_03/exports/docs/pdk_j7200_10_00_00_27/docs/userguide/j7200/boot/boot_app.html

  

但  无法成功并持续 重新启动。 以下是 muc 日志和 linux 日志:

e2e.ti.com/.../muc_5F00_log.txte2e.ti.com/.../6840.linux_5F00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在为 Lateapps 和 Linux 映像使用预编译二进制文件?  

    是否正在 EVM 上执行此操作?

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="506459" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1436208/dra821u-q1-boot-linux-via-mmscd-not-successful/5507106 #5507106"]

    您是否正在为 Lateapps 和 Linux 映像使用预编译二进制文件?  

    [报价]

    是的、我们使用预编译 Linux 映像、并作为手动步骤进行操作

    是否在 EVM 上完成此操作?

    我们没有 EVM 板、因此无法在 EVM 上尝试使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    预编译在 EVM 上进行测试、涉及与 EVM 上器件相对应的 Linux 器件树。 如果您有定制电路板、则应调整 Linux 器件树以匹配您的电路板。 您是否有能够在定制电路板上正常引导的 Linux 内核或器件树?

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dasan:

    禁用 PMIC 看门狗后、还有更多注销、为什么内核无法打开 SD 卡中的 mmcblk1p2 (即 rootfs)?

    如何调试呢?

    e2e.ti.com/.../1541.errlog.txt

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是因为您必须在 common-proc dts 中的 bootargs 的末尾附加以下内容 、以便 SBL 访问 rootfs

    即 bootargs ="console=ttyS2 .......... root=/dev/mmcblk1p2 rw rootfsttype=ext4 rootwait ";

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    dts 文件是否为: ti-processor-sdk-linux-j7200-evm-10_00_07_03/board-support/ti-linux-kernel-6.6.6.32+git-ti/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j7200-common-proc-board.dts?

    我 在此文件中找不到引导参数。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信从 SDK 10.0一直到其他版本、都删除了引导参数。 之前的 SDK 版本中存在该错误

    您可以执行以下操作、将其添加到"所选"

    选择了{
      stdout-path ="SERIAL2:115200n8";
      bootargs ="console=ttyS2115200n8 earlycon=ns16550a、mmio32、0x02800000 root=/dev/mmcblk1p2 rw rootfsttype=ext4 rootwait";
    };

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、它是有效的。