This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:如何在警告中止编译(可能在更新后)后设置-nopedantic

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1436564/ccstudio-how-to-set--nopedantic-since-warnings-abort-build-possibly-after-update

器件型号:CCSTUDIO

工具与软件:

我在 b1312een 跳转到了应用菜单中、 事实上、CCS 现在认为警告是错误并中止编译

即使我有一个已声明的变量我不使用、但想要通过调试进行检查、它也会中止。

我认为这在编译器开关中、但不知道在哪里更改它。

它已经迫使我纠正了很多类型错误,这是好的:-)但减慢发展的很多......

此外、更新后、应用菜单中现在有3个不同的 CCS:12.7.1、12.8.0和12.8.1

从12.7.1升级后、CCS 会尝试将 C++ H 文件编译为 C h 文件、这意味着关键字 class 不是

识别时间更长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还可以注意到文件 subdir_rules.mk 用红叉标记、因此出现了错误

    在"Include (包含)"下、有两个相同的项目、名为 rfUARTBridge_CC1312R1_LAUNCHXL_nortos_gcc/Debug。 "什么意思?

    这些使用项目资源管理器。

    G