This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH-Q1

Guru**** 1860360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1436515/tda4vh-q1-tda4vh-q1

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

您好!

IAM 在 TDA4VHQ1数据表中查找 SPI 时钟频率范围 的详细信息、但我无法在数据表和 TRM 中找到它、您能提供这些信息来帮助我吗?

此致、

Atchaya。 R  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是 TRM 的一部分

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、陶恩!

    因此、根据基准、soc 支持的最大 SPI 时钟范围高达50MHz。谢谢。