This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:在 AM62A SK EVM 上启用安全启动

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1426223/am62a7-enable-secure-boot-on-am62a-sk-evm

器件型号:AM62A7

工具与软件:

您好!  

Yocto SDK:9.1.0

EVK:AM62A SK

我们要在 AM62A SK EVK 上集成安全启动。 我在 AM62Ax Academy 中找到的以下参考资料。

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__Ack64ArEwIIKNOcmnjqPtQ__AM62A-ACADEMY__WeZ9SsL__LATEST

在此、使用 SBL 闪存写入器。 但我们为电路板使用 SPL 引导。 那么、该 SBL 编写器是否也适用于 SPL? 如有 SPL 参考、请提供参考。 请告知我们所需的任何其他详细信息。

此致、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    好了、这个 SBL 编写器也可以用于 SPL 吗?

    OTP Keywriter 仅适用于 MCU+ SDK。 请使用相同步骤来生成 Keywriter 二进制、以将 HSFS 转换为 HSSE。

    成功转换后、可继续执行 SPL 引导流程。  

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prasant:  

    除了 Academy 之外、是否有任何其他实现安全启动的文档。 Academy 包含更多通用步骤、而不是详细步骤。

    [报价 userid="531297" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1426223/am62a7-enable-secure-boot-on-am62a-sk-evm/5467021 #5467021"]

    OTP Keywriter 仅适用于 MCU+ SDK。 请使用相同步骤来生成 Keywriter 二进制、以将 HSFS 转换为 HSSE。

    成功转换后、可继续执行 SPL 引导流程。

    [报价]

    这有什么参考吗?  

    此致、

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们提供 AM62x 安全资源下载门户、其中提供了安全配套资料/链接/工具... 这一类
    用户可以通过链接申请 AM62x 安全资源下载门户的访问权限
    https://www.ti.com/drr/opn/AM62X-RESTRICTED-SECURITY

    OTP Keywriter 仅可与 MCU+ SDK 配合使用。 用户指南中提到了要使用的 SDK 和不同工具版本。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant、您好!  

    我申请访问受保护的资源。 请帮助我尽快获得访问权限。

    此致、

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已申请访问受保护的资源。 请帮助我尽快获得访问权限。

    感谢您申请访问权限。

    管理资源的团队将分析审核请求并相应地授予访问权限。

    谢谢!