This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62P:PROCESSOR-SDK-AM62P

Guru**** 2537120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1436979/processor-sdk-am62p-processor-sdk-am62p

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62P

工具与软件:

Processor SDK-AM62P 不提供 ARM64版本的 libxcb.so。 我们能否提供 ARM64版本的 libxcb.so? 我当前正在使用的 SPROESSOR-SDK-AM62P 版本是09.02.01.10

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XCB (X 协议 C 语言绑定)是一个实现 X11显示服务器协议客户端的库。 我们在 SDK v9.x 中不支持 X11 (在 v10.x 中也不支持),因此这不是一个容易启用的功能。

    您想从系统 POV 中做什么? 也许我们可以找到另一种更符合 SDK 功能的方式。

    此致、Andreas