This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:如何禁用 DDRSS 的交错模式

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1437283/tda4vh-q1-how-to-disable-the-interleave-mode-for-ddrss

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

尊敬的 Kevin:

是否需要有关交错禁用的帮助、我可以看到我们可以在 DDR 配置工具中单独支持 DDR3SS、但我的客户希望在不交错的情况下使用全部4个 ddrss。 您能告诉我们如何更改寄存器以实现此功能吗?  

BR、

Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biao:

    如果您希望使用所有4x DDRSS 而不交错、唯一的选项是将交错粒度设置为 DRAM 大小。

    换句话说、如果您将2GB 的 DRAM 连接到每个 DDRSS、则将交错粒度设置为2GB、然后将前2GB 分配给 DDRSS0、接下来的2GB 分配给 DDRSS1、依此类推。

    此致、
    Kevin