This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:如何在 MCU-r5f MCal FLS 鼠标中调整新的闪存 GD25F64

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P, SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1436450/am62p-how-to-adapt-new-flash-gd25f64-in-mcu-r5f-mcal-fls-moudle

器件型号:AM62P
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

您好:

   1.我们的 am62p 项目闪存使用 GD25F64。 我们的 MCAL FLS 模块是否可以支持该芯片? 或者是否有补丁可以支持此芯片?
  2.之前、可以使用 SysConfig 配置 Wakeup-R5f 的闪存驱动程序、但我们尝试在 MCU-R5f 上使用 SysConfig、但找不到闪存驱动程序。 是否有办法使用 SysConfig 配置闪存驱动程序以在 MCU 上运行?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nihar

    您可以帮助检查此主题吗? 我认为我们可以支持 Cypress mcal 驱动程序、但不支持 GD 器件、对吧? 请帮助回答该问题。

    BR、

    Biao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 我们的 am62p 项目闪存使用了 GD25F64。 我们的 MCAL FLS 模块是否可以支持该芯片? 或者是否有可支持此芯片的补丁?[/QUOT]

    如 Biao 所述、AM62Px MCAL FLS 驱动程序仅针对 Cypress 闪存器件进行了验证、但未针对 GD 器件进行验证。  

    但是、应该仍然可以将 MCAL FLS 驱动程序与定制闪存器件一起使用。 这需要修改电路板配置文件。 您可以参考下面的链接以了解有关此的更多详细信息:

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/PLATFORM_SW_MCAL/AM62xx/10.00.00.00/ug_fls_top.html#:~:text=Driver%20Adaption%20for%20new%20flash%20protocol%20and%20new%20flash%20device

    在边沿说明中、我们还将更新 MCAL FLS 驱动程序、以便在 EB Tresos 工具本身中实现所有定制闪存器件配置、而不必手动创建电路板配置文件。 此功能将随 计划于2024年12月推出的10.1 MCAL SDK 提供、这将简化与 MCAL FLS 驱动程序的自定义闪存集成过程。  

    [报价用户 id="630553" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1436450/am62p-how-to-adapt-new-flash-gd25f64-in-mcu-r5f-mcal-fls-moudle "]

    2.之前、可以使用 SysConfig 配置 Wakeup-R5f 的闪存驱动程序、但我们尝试在 MCU-R5f 上使用 SysConfig、但找不到闪存驱动程序。 是否有办法使用 SysConfig 配置闪存驱动程序以在 MCU 上运行?

    [报价]

    MCAL SDK 不使用 SysConfig 工具。 因此、不可能使用 SYCONFIG 工具来配置闪存驱动程序。 您必须在 MCAL SDK 中使用 EB Tresos 工具和电路板 cfg 文件。  

    此致、

    Nihar Potturu.