This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:用于定制板的 SDK 10.0 U-Boot 构建-输出目录中缺少 tiboot3-am62x-gp-evm.bin

Guru**** 1860360 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1434043/sk-am62-sdk-10-0-u-boot-build-for-custom-board---missing-tiboot3-am62x-gp-evm-bin-in-output-directory

器件型号:SK-AM62
主题中讨论的其他器件:AM625

工具与软件:

您好!

与配合使用的器件 Linux 移植指南 使用 SDK 版本为定制电路板构建 U-Boot 10.0 . 我按照参考文档中的说明操作、但注意到文件名和目录路径中存在一些差异。 我调整了这些路径、以便与我的设置保持一致。

成功完成构建过程后、我应该会找到 tiboot3-am62x-gp-evm.bin 应用程序文件。 但是、我在输出目录中仅看到以下文件(有关详细信息、请参阅随附的图像)。

有人能帮我理解为什么吗 tiboot3-am62x-gp-evm.bin 可能缺少、以及可能需要采取哪些其他步骤来解决此问题?

提前感谢您的帮助!

此致、

Kasun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请分享您的构建步骤。

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aparna:

    好的、我会分享。

    我已在随附的文本文档中添加了我的步骤。

    此致、

    Kasun

    e2e.ti.com/.../Buils_5F00_steps.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是紧急情况。 我需要立即回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    构建步骤看起来正确。

    是否启用了 BINMAN 配置?

    ❯ grep -r CONFIG_BINMAN -- board-support/u-boot-build/r5/.config
    CONFIG_BINMAN=y
    CONFIG_BINMAN_FDT=y 

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aparna:

    是的、它们已启用。

    此致、

    Kasun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还请共享构建日志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我很快会分享

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在此附上了构建日志。

    这是一项紧迫的任务。 因此、尽快给出解决方案。

    e2e.ti.com/.../uboot_5F00_build_5F00_logs.txt

    此致、

    Kasun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有任何有关此的更新吗???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否也修改了 k3-am625-sk-binman.dtsi 文件中的配置选项。

    正确吗:

    #ifdef CONFIG_TARGET_AM625_R5_EVM

    #ifdef CONFIG_TARGET_AM625_A53_EVM

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我更改了该文件(k3-am625- -binman.dtsi)。  

    然后我 能够构建 tiboot3-am62x-gp-evm.bin

     

    #ifdef CONFIG_TARGET_AM625_R5_

    #ifdef CONFIG_TARGET_AM625_A53_

    这些更改未包含在参考文档中。 请更新它们。

    这将对其他人有所帮助。

    感谢您的帮助和指导。

    此致、

    Kasun