This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:使用 GPMC0接口时如何配置引导模式?

Guru**** 2553310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1436318/am623-how-to-configure-bootmode-when-gpmc0-interface-is-used

器件型号:AM623

工具与软件:

在 EVB 设计中,引导模式配置了 IO 扩展器。

如果我们要 改用引导模式引脚(GPMC0 A0~A15)、我们是否可以:

1.保留上拉/下拉电阻? 是否有布局规则? (这种设计可能会引入残桩)

2.上拉电阻和下拉电阻均使用100K 值? EVB 使用1.1K 作为上拉电阻。

谢谢!