This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P-Q1:如何从 EMMC 引导

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1427329/am62p-q1-how-to-boot-from-emmc

器件型号:AM62P-Q1

工具与软件:

您好!

  当我们将 EMMC 设置为主引导模式并将 SD 卡设置为备用引导模式时、SD 卡可以正常引导。 如果我们移除 SD 卡、唤醒串行 端口上没有任何日志输出。

我们使用 dd 闪存 uboot 到 emmc boot0:

# dd if=tiboot3.bin of=/dev/mmcblk0boot0 seek=0
# dd if=tispl.bin of=/dev/mmcblk0boot0 seek=1024
# dd if=u-boot.img of=/dev/mmcblk0boot0 seek=5120 

请帮助分析问题的可能原因。

祝你一切顺利。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加更多信息:

    SDK 版本为10.00.07.04

    2.测试步骤: 1. 创建 Linux 可引导 SD 卡

    2.启动板3. 将 uboot 写入 EMMC 4。 移除 SD 卡、重新启动电路板3。 BOOT 引脚:1101001000101100

    4.我们尝试另一个板的状态相同

    5、上电顺序是 VCC3V3-->2.12ms--> VCCQ1V8

    6. BootROM 不会读取 eMMC;没有 CMD、CLK 或数据信号;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确认您是否已完成以下链接中提到的步骤

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1403239/sk-am62b-p1-unable-to-boot-from-emmc/5372516#5372516

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已运行这两条命令、在评估板上可以正常工作。 但在电路板上、我们使用相同的方法、不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linz:

    根据讨论、它可以很好地与 SD 卡引导模式配合工作、并成功进入 Linux 控制台。

    当切换到主引导模式(EMMC 引导)时、您已在 EMMC I/F 上测量了信号 数据线上、甚至时钟线上都没有波形。

    那么、您会帮助使用 JTAG 来读取存储引导模式引脚状态的寄存器吗? 然后、首先进行检查。

    非常感谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linz:

    如果您仍然需要支持、请告知我们。 如果问题已修复、请帮助分享如何修复。

    非常感谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linz

    将在很长一段时间内关闭此 TT。

    如有疑问、请帮助提交新的工单。

    非常感谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yong

    好的、这是硬件问题。

    感谢您的支持!

    Linz