This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68:SysConfig 以太网配置

Guru**** 1860360 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1436430/am68-sysconfig-ethernet-config

器件型号:AM68
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

 添加 CPSW2G 或/和 MCU_cpsw2g 后会发生多种冲突、并且没有引脚分配的可选用例。  

如何以正确的方式对其进行配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    指定的专家不在办公室。 请在本周结束之前收到回复

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    并非所有 CPSW 引脚都是必需的。 部分仅适用于 RMII;其他仅适用于 RGMII。 根据您的用例、您可以查看器件树以了解 EVM 设计中使用了哪些引脚

    对于 MCU CPSW2G、EVM 仅使用以下引脚:

    J721S2_WKUP_IOPAD (0x02c、PIN_INPUT、0)/*(B22) MCU_RGMII1_RD0 */
    J721S2_WKUP_IOPAD (0x028、PIN_INPUT、0)/*(B21) MCU_RGMII1_RD1 */
    J721S2_WKUP_IOPAD (0x024、PIN_INPUT、0)/*(C22) MCU_RGMII1_RD2 */
    J721S2_WKUP_IOPAD (0x020、PIN_INPUT、0)/*(D23) MCU_RGMII1_RD3 */
    J721S2_WKUP_IOPAD (0x01c、PIN_INPUT、0)/*(D22) MCU_RGMII1_RXC */
    J721S2_WKUP_IOPAD (0x004、PIN_INPUT、0)/*(E23) MCU_RGMII1_RX_CTL */
    J721S2_WKUP_IOPAD (0x014、PIN_OUTPUT、0)/*(F23) MCU_RGMII1_TD0 */
    J721S2_WKUP_IOPAD (0x010、PIN_OUTPUT、0)/*(G22) MCU_RGMII1_TD1 *
    J721S2_WKUP_IOPAD (0x00c、PIN_OUTPUT、0)/*(E21) MCU_RGMII1_TD2 */
    J721S2_WKUP_IOPAD (0x008、PIN_OUTPUT、0)/*(E22) MCU_RGMII1_TD3 */
    J721S2_WKUP_IOPAD (0x018、PIN_OUTPUT、0)/*(F21) MCU_RGMII1_TXC */
    J721S2_WKUP_IOPAD (0x000、PIN_OUTPUT、0)/*(F22) MCU_RGMII1_TX_CTL */

    对于主 CPSW、它们是:

    J721S2_IOPAD (0x0b8、PIN_INPUT、6)/*(AA24) MCASP1_ACLKX.RGMII1_RD0 */
    J721S2_IOPAD (0x0a0、PIN_INPUT、6)/*(AB25) McASP0_AXR12.RGMII1_RD1 */
    J721S2_IOPAD (0x0a4、PIN_INPUT、6)/*(T23) McASP0_AXR13.RGMII1_RD2 */
    J721S2_IOPAD (0x0a8、PIN_INPUT、6)/*(U24) McASP0_AXR14.RGMII1_RD3 */
    J721S2_IOPAD (0x0b0、PIN_INPUT、6)/*(AD26) MCASP1_AXR3.RGMII1_RXC */
    J721S2_IOPAD (0x0ac、PIN_INPUT、6)/*(AC25) McASP0_AXR15.RGMII1_RX_CTL */
    J721S2_IOPAD (0x08c、PIN_OUTPUT、6)/*(T25) McASP0_AXR7.RGMII1_TD0 */
    J721S2_IOPAD (0x090、PIN_OUTPUT、6)/*(W24) McASP0_AXR8.RGMII1_TD1 */
    J721S2_IOPAD (0x094、PIN_OUTPUT、6)/*(AA25) McASP0_AXR9.RGMII1_TD2 */
    J721S2_IOPAD (0x098、PIN_OUTPUT、6)/*(V25) McASP0_AXR10.RGMII1_TD3 */
    J721S2_IOPAD (0x0b4、PIN_OUTPUT、6)/*(U25) MCASP1_AXR4.RGMII1_TXC */
    J721S2_IOPAD (0x09c、PIN_OUTPUT、6)/*(T24) McASP0_AXR11.RGMII1_TX_CTL */

    对于 RGMII、仅将 RGMII 信号与支架中的 RGMII 搭配使用;对于 RMII、请使用其他信号。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanmay、

    与其他器件一样、工具中的 RMII 和 RGMII 的不同用例是否应该有两个选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    正确。 我将把这个交给 SysConfig 团队。 但现在它似乎不存在。

    此致、
    Tanmay