主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
您好!
我当前正在使用 SK-AM64x 板、并尝试使用 Code Composer Studio (CCS)中的计时器捕获功能来测量外部信号的脉冲宽度。 具体来说、我将使用该TimerP_getCount(TIMER_BASE_ADDR)
函数来获取计时器计数。 但是、我遇到了一个问题:对于脉冲宽度为8 ms 的信号(通过逻辑分析仪确认)、该函数返回的大计数值接近4294967290
。 这是无法预料的、因为我预计在给定脉冲持续时间的情况下、该值会小得多。
以下是我的当前计时器配置:
TimerP_Params timerParams;
gTimerBaseAddr[TIMER]=(uint32_t) AddrTranslateP_getLocalAddr (TIMER_BASE_ADDR);
TimerP_PARAMS_INIT (&timerParams);
timerParams.inputPreScaler = TIMER_INPUT_PRE_SCALER;
timerParams.inputClkHz = TIMER_INPUT_CLK_Hz;
timerParams.periodInNsec = timer_nsec_per_tick;
timerParams.periodInUCec = 0U;
timerParams.oneshotMode = 0;
timerParams.enableOverflowInt = 0;
timerParams.enableDmaTrigger = 0;
TimerP_setup (gTimerBaseAddr[TIMER]、&timerParams);
TimerP_START (gTimerBaseAddr[TIMER]);
什么可能导致该TimerP_getCount
函数4294967290
在8ms 脉冲宽度内返回如此高的计数值()?
如何正确配置并使用计时器 准确测量外部信号的时长?
此致、
闪耀 K 乔治