This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:AM62x:如何将 GPIO 输入中断示例路由到 c75ss0-0_freertOS 内核?

Guru**** 1864860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1436416/sk-am62a-lp-am62x-how-to-route-gpio-input-interrupt-example-to-c75ss0-0_freertos-core

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

我正在尝试修改  GPIO_INPUT_INTERRUPT  c75ss0-0_freertOS 内核的示例并在 CCS 调试会话中的 C7X 内核上运行、但 我收到错误消息。

作为权变措施、我尝试根据此链接 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AA1gVRYODU0mFGrtiDw3Kw__com.ti.MCU_PLUS_SDK_AM62AX__snSiJ-B__LATEST 相应地修改 sciclient_defaultBoardCfg.c。 我还在修改后进行了 SYSFW 板配置生成。 但是、我仍然遇到如下所示的误差。 您能指导我解决此问题的方法吗? 我对这一新版本还比较陌生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 mcu_plus_sdk_am62ax_10_00_00_14。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sopheap:

    感谢您的提问。

    修改后我也完成了 SYSFW 板配置生成。

    在制作 SYSFW 板配置块后、您是否还重建了 SBL 示例?

    请重建 SBL 示例并使用新创建的 SBL 二进制文件重新刷写 SOC、以使更改受到影响。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tushar、您好!

    我已尝试仅使用上面的链接重新构建 SBL 库。 您能否请访问此链接、其中详细介绍了如何重新编译 SBL 示例和重新刷新 SOC?  

    此致、  

    Sopheap

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sopheap:

    我尝试仅使用上述链接重新构建 SBL 库。 您能否请访问此链接、其中详细介绍了如何重新编译 SBL 示例和重新刷新 SOC?  [报价]

    若要重新构建 SBL、请从 MCU+SDK 的根目录运行以下命令。

    gmake -s sbl clean
    gmake -s sbl

    请参阅  EVM_FLASH_SOC_init 刷写 SBL 二进制文件。  

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tushar、您好


    感谢您的精彩指示,现在 sciclient 问题得到解决。 我不确定应该按下 EVM 板上的哪个按钮。 您能告诉我这方面的信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sopheap

    感谢您的出色指导、现在 sciclient 问题已解决。

    感谢您的确认。

    很乐意提供帮助。

    此致、

    Tushar