This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:Edge AI Studio

Guru**** 2550020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1436326/am62a7-edege-ai-studio

器件型号:AM62A7

工具与软件:

尊敬的团队:

我们有一个来自 Roboflow 的注释数据集、我们为某个工程下载了该数据集、并尝试将其导入到 Edge AI Studio 中。 但是、导入过程失败。 有人可以提供指导或分步方法、以便将自定义标注数据集成功导入 Edge AI Studio? 任何有关格式兼容性或故障排除步骤的提示也将受到欢迎。 谢谢!

此致、  

Raveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raveen、

    我已将此主题提请 Edge AI Studio 专家注意、以便进一步分析。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raven - Roboflow 数据集的导出格式是什么? 是否可以分享它或某个示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    我们已导出为 COCO 格式、我已附加示例数据集。

    e2e.ti.com/.../Dwsy.v1i.coco.zip

    此致、

    Raveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    当我尝试按原样导入您的 zip 时、我看到了相同的错误。

    当我尝试解压缩 zip、然后重新压缩、然后尝试导入新的 zip 时、我看不到错误、但我也看不到上传的任何图像。

    我将进行进一步的工程调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raveen:

    Model Composer 支持 COCO 注释、但数据集格式略有不同。  可通过(?)获取的项目帮助中描述了数据集格式。  图标(请参阅下面的屏幕截图)  

    数据集格式

    • 数据集格式与 COCO  数据集的格式类似、但进行了一些更改、如下所述。
    • 注释的 json 文件和图像必须位于具有数据集名称的合适文件夹下。
    • 在具有数据集名称的文件夹下、必须存在以下文件夹:
    • (1)必须有一个包含图像的"Images"文件夹
    • (2)必须有一个包含注释 json 文件的"注释"文件夹、其名称如下所示。
    • 有关准备数据集 zip 文件的说明:
    • (1)要为 Windows PC 中的数据集准备数据集 zip、请使用数据集名称在该文件夹内导航、选择文件夹图像和注释、右键点击、然后点击 Sent to compressed (压缩)文件夹。
    • (2)要为 Linux PC 中的数据集准备数据集 zip 文件、请使用数据集名称在该文件夹内导航、选择文件夹图像和注释、右键点击、然后选择压缩。
    • (3)请勿点击具有数据集名称的文件夹进行压缩-而是进入文件夹并进行压缩、以便图像和注释文件夹直接位于 zip 文件的底部。

    感谢您的耐心。