This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:TDA4VH:TI TDA4VH J784s4 (Linux 环境)的裸机 IPC 通信示例请求

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1437422/processor-sdk-j784s4-tda4vh-request-for-baremetal-ipc-communication-sample-for-ti-tda4vh-j784s4-linux-environment

器件型号:PROCESSOR-SDK-J784S4
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

工具与软件:

您好、TI 支持团队:

              我使用的是 TI TDA4VH J784S4架构、想使用 IPC_BareMetal_echo_test 示例通过 A72内核与所有可用内核(R5F 和 C7x DSP)进行 IPC 通信。

我已经执行了以下文件中提到的步骤。

e2e.ti.com/.../CPU-Load-Baremental-binary-file-for-R5F-and-C7x-DSP-_2800_TDA4VH_2900_.docx

重新启动 EVM 板后。

我已经尝试了 rpmsg_char_sample 来传输 R5F 内核(j784s4-main-r5f0_0-FW 和 j784s4-main-r5f0_1-FW)。 显示误差。  

请帮助以下查询:

为什么 RPMsg_char_sample 不适用于 IPC_BareMetal_echo_test 示例?

我还参考了: TDA4VH-Q1:C71在裸机上运行时是否支持 IPC?-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛 票证

而且 TT 解决方案是否仍然有效? 请刷新我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、lokesh、

    是的、我在上面提到的主题中所说的都是正确的。  在 R5F 内核上、您可以从 MCU1_0独立运行裸机、因为它包含需要基于操作系统运行的 DM。

    您可以参阅 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1406023/j784s4xevm-build-ipc-echo-test-for-j784s4/5394120#5394120 以运行基于 FreeRTOS 的测试。

    [quote userid="627247" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1437422/processor-sdk-j784s4-tda4vh-request-for-baremetal-ipc-communication-sample-for-ti-tda4vh-j784s4-linux-environment 为什么 RPMsg_char_sample 对 IPC_BareMetal_echo_test 示例不起作用?

    它将适用于 R5F 内核、但您需要正确集成、请按照上述线程中的步骤操作、您可以使用 IPC_BareMetal_echo_test 为该内核执行复制。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Tarun Mukesh Puvvada

                  现在、我已经使用 ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-09_02_00_05.tar.gz 编译并尝试了 ipc_BareMetal_echo_test 示例。

    它适用于 R5F 内核、但 SDK 10.00.00.05无法按照之前的通信正常工作。

    我已附上工作 SDK 09.0200.05的结果如下。  

    lrwxrwxrwx  1 root root   75 Nov 13 14:18 j784s4-c71_0-fw -> /lib/firmware/ti-ipc/j784s4/ipc_echo_test_freertos_c7x_1_release_strip.xe71
    lrwxrwxrwx  1 root root   77 Mar  9  2018 j784s4-c71_0-fw-sec -> /usr/lib/firmware/ti-ipc/j784s4/ipc_echo_test_c7x_1_release_strip.xe71.signed
    lrwxrwxrwx  1 root root   66 Nov 12 16:09 j784s4-c71_1-fw -> /lib/firmware/ti-ipc/j784s4/ipc_echo_test_c7x_2_release_strip.xe71
    lrwxrwxrwx  1 root root   77 Mar  9  2018 j784s4-c71_1-fw-sec -> /usr/lib/firmware/ti-ipc/j784s4/ipc_echo_test_c7x_2_release_strip.xe71.signed
    lrwxrwxrwx  1 root root   66 Nov 12 16:10 j784s4-c71_2-fw -> /lib/firmware/ti-ipc/j784s4/ipc_echo_test_c7x_3_release_strip.xe71
    lrwxrwxrwx  1 root root   77 Mar  9  2018 j784s4-c71_2-fw-sec -> /usr/lib/firmware/ti-ipc/j784s4/ipc_echo_test_c7x_3_release_strip.xe71.signed
    lrwxrwxrwx  1 root root   66 Nov 12 16:10 j784s4-c71_3-fw -> /lib/firmware/ti-ipc/j784s4/ipc_echo_test_c7x_4_release_strip.xe71
    lrwxrwxrwx  1 root root   77 Mar  9  2018 j784s4-c71_3-fw-sec -> /usr/lib/firmware/ti-ipc/j784s4/ipc_echo_test_c7x_4_release_strip.xe71.signed
    lrwxrwxrwx  1 root root   71 Nov 13 10:11 j784s4-main-r5f0_0-fw -> /lib/firmware/ti-ipc/j784s4/ipc_echo_test_freertos_mcu2_0_release.xer5f
    lrwxrwxrwx  1 root root   70 Nov 13 16:47 j784s4-main-r5f0_1-fw -> /lib/firmware/ti-ipc/j784s4/ipc_baremetal_echo_test_mcu2_1_debug.xer5f
    lrwxrwxrwx  1 root root   70 Nov 13 16:37 j784s4-main-r5f1_0-fw -> /lib/firmware/ti-ipc/j784s4/ipc_echo_baremetal_test_mcu3_0_debug.xer5f
    lrwxrwxrwx  1 root root   68 Nov 12 16:10 j784s4-main-r5f1_1-fw -> /lib/firmware/ti-ipc/j784s4/ipc_echo_test_mcu3_1_release_strip.xer5f
    lrwxrwxrwx  1 root root   79 Mar  9  2018 j784s4-main-r5f1_1-fw-sec -> /usr/lib/firmware/ti-ipc/j784s4/ipc_echo_test_mcu3_1_release_strip.xer5f.signed
    lrwxrwxrwx  1 root root   70 Nov 13 14:31 j784s4-main-r5f2_0-fw -> /lib/firmware/ti-ipc/j784s4/ipc_baremetal_echo_test_mcu4_0_debug.xer5f
    lrwxrwxrwx  1 root root   79 Mar  9  2018 j784s4-main-r5f2_0-fw-sec -> /usr/lib/firmware/ti-ipc/j784s4/ipc_echo_test_mcu4_0_release_strip.xer5f.signed
    lrwxrwxrwx  1 root root   72 Nov 13 16:13 j784s4-main-r5f2_1-fw -> /lib/firmware/ti-ipc/j784s4/ipc_baremetal_echo_test_mcu4_1_release.xer5f
    lrwxrwxrwx  1 root root   79 Mar  9  2018 j784s4-main-r5f2_1-fw-sec -> /usr/lib/firmware/ti-ipc/j784s4/ipc_echo_test_mcu4_1_release_strip.xer5f.signed
    lrwxrwxrwx  1 root root   66 Nov 12 16:10 j784s4-mcu-r5f0_0-fw -> /lib/firmware/ti-eth/j784s4/app_remoteswitchcfg_server_strip.xer5f
    lrwxrwxrwx  1 root root   73 Nov 12 16:10 j784s4-mcu-r5f0_0-fw-sec -> /lib/firmware/ti-eth/j784s4/app_remoteswitchcfg_server_strip.xer5f.signed
    lrwxrwxrwx  1 root root   68 Nov 12 16:10 j784s4-mcu-r5f0_1-fw -> /lib/firmware/ti-ipc/j784s4/ipc_echo_test_mcu1_1_release_strip.xer5f
    lrwxrwxrwx  1 root root   79 Mar  9  2018 j784s4-mcu-r5f0_1-fw-sec -> /usr/lib/firmware/ti-ipc/j784s4/ipc_echo_test_mcu1_1_release_strip.xer5f.signed
    
    root@j784s4-evm:~# rpmsg_char_simple -r4 -n10
    Created endpt device rpmsg-char-4-1220, fd = 4 port = 1025
    Exchanging 10 messages with rpmsg device rpmsg-char-4-1220 on rproc id 4 ...
    
    Sending message #0: hello there 0!
    Received message #0: round trip delay(usecs) = 145430
    hello there 0!
    Sending message #1: hello there 1!
    Received message #1: round trip delay(usecs) = 136995
    hello there 1!
    Sending message #2: hello there 2!
    Received message #2: round trip delay(usecs) = 155685
    hello there 2!
    Sending message #3: hello there 3!
    Received message #3: round trip delay(usecs) = 170040
    hello there 3!
    Sending message #4: hello there 4!
    Received message #4: round trip delay(usecs) = 143890
    hello there 4!
    Sending message #5: hello there 5!
    Received message #5: round trip delay(usecs) = 163920
    hello there 5!
    Sending message #6: hello there 6!
    Received message #6: round trip delay(usecs) = 148725
    hello there 6!
    Sending message #7: hello there 7!
    Received message #7: round trip delay(usecs) = 158015
    hello there 7!
    Sending message #8: hello there 8!
    Received message #8: round trip delay(usecs) = 154100
    hello there 8!
    Sending message #9: hello there 9!
    Received message #9: round trip delay(usecs) = 164950
    hello there 9!
    
    Communicated 10 messages successfully on rpmsg-char-4-1220
    
    TEST STATUS: PASSED
    

    我执行了下面文件中提到的相同步骤、这与上面的查询中提到的步骤相同。

    R5F 和 C7x DSP 的 CPU 负载平衡二进制文件(TDA4VH).docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lokesh 您好!

    IPC echo 测试中的 SDK 9.2与10.0没有不同、您在 SDK 9.2中遵循的步骤对于 SDK 10.0也是相同的。 我认为可能存在加载问题,或者可能是生成的可执行文件有问题。 除此之外,我看不出任何问题.

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     !  

              如您所述 "加载问题、也可能是生成的可执行文件有问题"。  

    您能帮助我们从最后调试和解决这个问题吗

    我们的工作日程安排很紧。 请尽快为调试该问题提供帮助。