This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:AM620-Q1的认证状态

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1430461/am620-q1-certification-status-of-the-am620-q1

器件型号:AM620-Q1

工具与软件:

您好!

我阅读了一篇8个月前发布在该论坛上的文章、其中一位 TI 员工说 IEC61508认证预计将于2024年第4季度完成。

这是否仍按计划进行?

此致、

Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以前预计的时间表会有一些延误。 将分配给我们的营销团队、以便为您提供一些新的预计时间表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好-您的营销团队是否会通过电子邮件与我联系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! 我还没有听到您的营销团队的任何消息。 我预计何时可以回答此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:

    感谢您关注 TI 的处理器器件。  完成后、我们将在产品页面上更新相应的证书。  (请参阅下面的示例。)

    请联系 TI 销售人员、了解在认证过程中继续进行开发的选项。

    参考: https://www.ti.com/info/contact-us.html 

    谢谢!

    Vaibhav


    产品页面上的证书示例  

    AM6442

     技术文档

    AM64x、AM243x IEC61508 TUV SUD 功能 安全证书

    AM6x、AM24x 软件诊断库 TUV SUD 功能 安全证书

    屏幕截图:


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们知道、这是通过认证后的外观。

    但是、我们需要知道的是在某种程度上表示预期的延迟时间。 我们说的是几周(Q12025)的"短"延迟、还是更长的延迟-如果我们要将此芯片设计到我们的产品中、我们需要有一些时间表来表明我们何时可以期待获得证书。

    Espen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我被告知、这正在与您离线讨论、以便进一步了解您的用例和要求。 如果您无法离线解决此问题、请在此处执行 ping 操作