工具与软件:
你(们)好
这是有关以下问题的调查。
DRA821U:如何在 DRA821上为 SGMII、RMII 启用 CPSw5g Linux 本机以太网-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
1G PHY (SGMII)上通常可以识别上行链路/下行链路。
但是、 我应用了 TI 告诉我的 DTS、但数据包不是 TX。
还有其他需要检查的东西吗?
谢谢!
此致
Dohyeon.Kim
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
这是有关以下问题的调查。
DRA821U:如何在 DRA821上为 SGMII、RMII 启用 CPSw5g Linux 本机以太网-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
1G PHY (SGMII)上通常可以识别上行链路/下行链路。
但是、 我应用了 TI 告诉我的 DTS、但数据包不是 TX。
还有其他需要检查的东西吗?
谢谢!
此致
Dohyeon.Kim
您好!
相应的寄存器值如下所示。
root@tgu:~# devmem2 0x0506E000 /dev/mem opened. Memory mapped at address 0xffff9300a000. Read at address 0x0506E000 (0xffff9300a000): 0x00C30011 root@tgu:~#
此致、
Dohyeon.Kim
您好!
在内核引导完成后检查 netdevice 时、您可以看到"eth1"和"eth2"已正常生成。
root@tgu:~# ifconfig eth1 up [701958.613917] mv88q2221_config speed 1000 ---------- [701958.627919] PHY 5: rev B0 for initial PHY [701958.896501] >> Link Status: Down [701958.898464] >> Latched Link Status 1: Down [701958.901732] >> Real Time Link Status: Down [701958.904165] >> Latched Link Status 2: Down [701958.906274] >> Master/Slave: Master [701958.908061] >> Speed: GE/1000 [701958.909599] am65-cpsw-nuss c000000.ethernet eth1: PHY [c000f00.mdio:05] driver [mv88q2221] (irq=POLL) [701958.914261] am65-cpsw-nuss c000000.ethernet eth1: configuring for phy/sgmii link mode root@tgu:~# ifconfig eth2 up [701965.190464] mv88q2221_config speed 1000 ---------- [701965.203916] PHY 6: rev B0 for initial PHY [701965.472492] >> Link Status: Down [701965.474455] >> Latched Link Status 1: Down [701965.477721] >> Real Time Link Status: Down [701965.480148] >> Latched Link Status 2: Down [701965.482257] >> Master/Slave: Master [701965.484045] >> Speed: GE/1000 [701965.485582] am65-cpsw-nuss c000000.ethernet eth2: PHY [c000f00.mdio:06] driver [mv88q2221] (irq=POLL) [701965.490245] am65-cpsw-nuss c000000.ethernet eth2: configuring for phy/sgmii link mode root@tgu:~#
我将它与"k3-j7200-evm-quad-port-eth-exp.dts"进行了比较。 请参见下图。
我应该参考哪一部分?

此致、
Dohyeon.Kim